This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMR14030-Q1:SPICE/LMR14030-Q1仿真问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMR14030, TPS54260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/681658/tina-spice-lmr14030-q1-spice-lmr14030-q1-simulation-issue

器件型号:LMR14030-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TILMR14030TPS54260

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

问题1:我从 TI 官方网站(http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=snvmbd5&fileType=zip)下载了 LMR14030平均模型示例。  在 TI 官方模型中没有任何修改、但当我运行它时、TI 仿真的仿真结果会有所不同、为什么1KHz 后增益曲线仍然为0dB?  

下图是官方平均模型项目 原理图页面中的 TI sumilation 结果:

  

问题2:我修改了这  份正式的 LMR14030 AVG 仿真原理图 、使其符合我的实际应用、运行原理图和结果、如下所示:

为什么在交叉零点处的相位曲线增益裕度点高于0dB、增益值是一个较大的正数?  交叉零点处的增益曲线相位裕度点为0度、是一个积分值。 为什么该平均模型无法运行正常结果。 我有仿真、TPS54260从未满足过这种情况。

 


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您的实际应用是什么? 为什么在反馈环路上添加大 L/C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    我想仿真 LMR14030环路响应、官方原理图中反馈的大 L/C 已经存在了。 需要添加大 L/C、因为我们需要注入交流扫描信号以获得环路响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhang、

    您使用的是什么版本的 PSPICE? 我刚刚从 LMR14030产品文件夹中下载了模型、结果很好。
    此外、您可以在此处附加修改后的项目吗?

    此致、
    Lakshmi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMR14030S_5F00_PSPICE_5F00_AVG-Bode.zipHiLakshmi、

    我的 PSPICE 版本16.6。 附件是我的仿真项目、感谢您的审阅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    我在 TI.com 上使用 PSPICE 16.2和17.2运行模型、这两种情况下都可以正常工作。  您是否可以将 PSPICE 版本升级到17.2 (最新版本)?

    谢谢、

    Lakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    您是否能够升级您的 PSPICE 版本并进行检查?  

    此致、

    Lakshmi