This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00318:模块调整

Guru**** 2544650 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/682912/tida-00318-module-adjustments

器件型号:TIDA-00318
主题中讨论的其他器件:BQ25100

我正在尝试实施此模块(标题中的模块)、并根据我的需要进行调整。 现在、我要处理电池问题。 我的电池为22mAh、我找不到任何使用德州仪器搜索工具以0.2C 比率充电的充电器。 有人可以通过引导我进入电池充电器的特定部分或为我提供特定的型号来帮助我吗?

谢谢、

Pablo G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以0.2C 为22mAh 电池充电的快速充电电流为4.4mA。 抱歉、我们没有支持该低电流的充电器。
    bq25100将支持10mA 快速充电电流和1mA 终止电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 与电池制造商交谈后、bq25100看起来还可以、电池应该可以充电1C。