This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPL7407L:输入电阻不是1MEG?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/670542/tina-spice-tpl7407l-input-resistance-not-1meg

器件型号:TPL7407L
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我一直在对该器件建模、并注意到输入下拉电流超出了我的预期。 在运行一些仿真以进行研究后、该模型看起来非常清楚、每个输入通道具有300kOhm 的电阻。  数据表仅显示接地电阻为1MEG。  这是建模错误吗?

e2e.ti.com/.../tpl7407l_5F00_input_5F00_resistance.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    感谢您的查询和上传您的电路。
    我将查看您描述的行为、下周再见。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、
    1MEG 下拉电阻器不会反映影响输入电流的所有元件。
    请注意、在1.5V 至5.0V 的输入电压范围内、数据表规格的最大/导通输入电流为10uA。
    我们可以将其解释为150k 至500k 的等效最小输入电阻、这将包括1MEG 下拉电阻器、50k 电阻器、齐纳二极管和 MOS 栅极的总效应。
    该模型中使用的300k 下拉电阻器旨在反映器件输入电流的典型行为。
    但愿这对您有所帮助。 如果您有任何疑问、请告诉我。
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、这是有道理的、感谢您的回答!