This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-00524:写入命令

Guru**** 2928830 points

Other Parts Discussed in Thread: HDC1010, TMP112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/670645/ccs-tida-00524-command-written

器件型号:TIDA-00524
主题中讨论的其他器件:HDC1010TMP112

工具/软件:Code Composer Studio

大家好:

NFC 协议器 将命令"ST"写入数据记录器、结果为"写入失败"(多次尝试)、其它命令被成功写入。 硬件模块由我自己构建、它几乎与 EVM 板相同、所有命令都可以。 可以给我任何建议吗?

谐波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user1161864、

    感谢您选择 TI、很抱歉您遇到通信困难。 我们正在研究这一点、但您是否可以在平均时间内发布一些更多信息? 您还可以使用哪些其他命令。 ST 是"开始数据记录"、其他控制命令用于重置、停止和清除。 您的系统是否能够执行配置命令? 您是否在系统中使用了设计中的所有相同组件?

    此致、
    Peter Iliya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    很高兴听到您的声音!

    我将提供有关此问题的更多信息。

    我首先编写配置命令:time、date、pi、tm、mo、 所有参数都是逐个的、所有参数都是可以的。  然后 测试控制命令、CD 正常、其他两个命令 RE 和 SP 也正常。  控制命令顺序是逻辑排列的。  只有"ST"命令回复为"写入失败"。  并且必须重新启动电路板。  我还调试了 MCU 程序。 它在 TMP112.c 的第70行停止、错误是 UCBOIFG 无法从非基元位置加载。 TMP112.c 中的第97行、main.c 中的第251行和 boot_special .c 中的第103行 abort 是相关的。 对于组件、我使用 HDC1010而不是 HDC 1000、其他组件相同。

    执行"ST"时、EVM 板经常发生"写入失败"、但读取结果表明"ST"被成功写入。 手机是“小米5”

    在等待您的回复时、我打算明天更换芯片 TMP112。

    非常感谢!

    此致

    谐波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅此类似问题。 它可以解决您的问题。
    e2e.ti.com/.../2456736

    谢谢、