This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR14006:输入范围缩放错误

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/670441/webench-tools-lmr14006-input-range-scaling-error

器件型号:LMR14006

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我的客户在18V 至5V 的情况下模拟 LMR14006Y、并希望在稳态仿真之间改变 Vin 电源电压。

但是、当打开输入电压框以将18V 编辑为例如18.5V 时、允许的范围 设置为1.8V - 5.5V (!) 因此、他的所有值都会被丢弃。

请修复 a.s.a.p.

以下是仿真用例的邀请函: https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SD2.cgi?ID=205208

B.R M.A.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M.A.M:

    感谢您 提交我们的通知。

    问题现已修复。 最小和最大范围已更新、将在下一版本中推出。

    此致、

    阿图尔