This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5069:WEBENCH 中的原理图功能/拓扑

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/670289/webench-tools-lm5069-schematic-functionality-toplogy-in-webench

器件型号:LM5069

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我们有一位客户指出、使用此器件时、WEBENCH 中的原理图编辑功能与其他 TI 器件的功能不同。 在原理图中是否有调整负载的技巧?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、

    我们正在研究这个问题。 我们将很快就此再次与您联系。

    谢谢、此致、
    阿图尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、

    目前、我们没有热插拔器件的编辑选项。
    此外、编辑选项仅适用于具有启动测试台的器件。

    谢谢、此致、
    阿图尔