This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5176:Webench 上的其他 FET

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/669886/webench-tools-lm5176-other-fets-on-webench

器件型号:LM5176

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

是否有方法将 FET 导入 WEBENCH 中、我们是否包含其他供应商提供的 FET?

此致、Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    请找到以下步骤以检查不同供应商的 MOSFET 列表。

    1) 1)打开设计

    2) 2)点击 BOM 选项

    3) 3)单击 "Select Alternate Part"(选择替代部件)以查看来自不同供应商的 MOSFET 列表及其其他参数。

    或者,您也可以转到原理图,单击 MOSFET 符号,然后单击“选择替代组件”以查看列表。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Atul、

    我们是否能够添加以下 FET:

    来自 Nexperia 的 BUK9M6R6-30E
    来自 Nexperia 的 BUK9M5R2-30E
    Infineon 公司的 IPZ40N04S5L-4R8
    Infineon 提供的 IPC50N04S5L-5R5

    用户是否也可以添加 FET?

    此致、Diego
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、

    目前、我们的数据库中没有上述 MOSFET。
    我们将要求相关团队将上述 MOSFET 添加到数据库中。
    用户无法在 Webench 中添加 MOSFET。

    谢谢、此致、
    阿图尔