This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00524:如何使用 iDTronic HF 阅读器获取 Temperarure -台式阅读器 EVO

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/669478/tida-00524-how-to-get-temperarure-by-using-idtronic-hf-reader---desktop-reader-evo

器件型号:TIDA-00524

您好!

我正在使用台式 RFID 读取器:"iDTronic HF Reader 台式读取器 EVO"

此读取器符合 ISO14443B 标准、因此它应该能够与天线通信。

台式机读卡器有一个 USB 连接器、它模拟一个串行接口。

我可以通过串行接口与读取器通信、因此原则上、当我向读取器发送十六进制命令时、它会使用十六进制进行重放。

我已附加"COMPROTCOL/ISO14443A+15693-V15.pdf"文件、其中详细说明了桌面读取器支持的所有命令。

读取器确实与批次进行通信:

示例:

我向读取器发送 ISO14443 Type-B 命令请求 B [AA 00 01 09 08 BB]、 当批次靠近天线时、它会以[AA 00 0D 00 50 6B 9F FD 84 00 00 11 00 81 85 C5 BB]进行响应-但我不知道这意味着什么。

我的问题是:我需要做什么、才能使用我的读取器来获得温度?

如何解读十六进制答案以获取温度?

我是否需要首先对批次进行编程以获得温度?

感谢你的帮助。

e2e.ti.com/.../COMPROTCOL_2D00_ISO14443A_2B00_15693_2D00_V15.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andreas、

    感谢您选择 TI。 我们现在将对此进行研究。

    此致、
    Peter Iliya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andreas:

    我们无法为您的第三方工具提供支持。 TIDA-00524应将图10中显示的消息报告为字符串/ASCII 字符。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用手机从 TIDA-00524查询温度的命令应用是什么?

    如果我使用随机 NFC 读取器软件将批处理保存到手机上、它将重放:

    电源中断!
    时间和日期已重置。
    当前状态:已停止

    为了使器件发送温度、我必须怎么做?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andreas:

    您的应用程序看起来正常工作。 可能需要更换 TIDA 上的电池。

    谢谢、