This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:编码 SPICE 模型

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/668060/tina-spice-coded-spice-model

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

请告诉我导入编码 SPICE 模型的方法。 (三 *(C)版权所有 Toshiba Corporation 2017 *日期: 2017年1月20日 *文件名: TLP785.lib *器件型号: TLP785 *参数版本:1.1版 *仿真器: PSpice *模型调用名称:TLP785 * TNOM: 25度 *引脚分配: 1=阳 极2=阴极3=发射极4=收集器 * *此模型的运行仅在 OrCAD 上进行了验证。 (三 1 2 3 4 美元 CDNENCSTART_ADV2 17f62b318c25603aeb8564498a572060946b556b566a7a423e361b3f62e28a8486a836846b6a364b6367a362b36846e2e2e2b248368a368b6b6b6a3683683624a2e2e2108e2e2b6b6b6a0368e2e2e2368e2e2e6b6b6a2368e2368e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e6b6b6a0368e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2 fd79ce5e72563b1d0a864bdd30e284ca940dd362819db04e9e8645242d3835113e4179fed42ba0a9e4b3ab1ecc97297a9f05d80f90c1d63270e2f862f249b3e4e100f249b3b1e100249e2f249e2f249e2f80248e2f249e2f249e2f249e1001e2f246b1e6b1e2f249e2f249e2f249e100248e2f248e100f248e100b1e2e100f248e2e100f248e2f248e100f249b1e2e2e2e100f248e100f249b1e2f249e2f249e2e2f249e100e2f249e100e2e2e100f24
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的联系。 无法导入加密的.LIB。 您需要具有未加密的.LIB 才能在其他 SPICE 工具中导入模型。

    此致、
    阿扬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您的回复
    您知道解锁加密方法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、

    我不知道有什么方法可以实现这一点。 但是,我们将在内部检查是否可以与您共享未加密模型?我们将很快返回给您。

    此致、
    阿扬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这看起来不是 TI 器件之一。 您能否确认您正在使用的器件型号? 如果该模型是由另一家制造商加密的、您需要与他们核实他们是否可以提供未加密模型。 加密的目的是保护 IP、TI 无法解密其他制造商 IC 模型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您的回复
    型号呼叫名称:TLP785
    生产公司:东芝公司
    此库由 OrCAD 制作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果该模型由 OrCAD 提供并经过加密、则需要使用 PSpice/Orcad 15.7及更高版本才能使其正常工作。 如果您使用的是旧版本、则不支持加密模型。

    我也不认为 Orcad 开发了这个模型。 他们可能只是从 Toshiba 许可该模型。 如果您使用的是较旧版本的 OrcAD/PSpice、则应与 Toshiba 核实它们是否可以提供未加密模型(对于您需要使用的 OrcAD/PSpice 版本不会有任何限制)。