This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN74LS06:下载并尝试将器件模型添加到 TINA-9库以进行原理图电路分析、TI 库参考中的通用器件具有".isb"文件。

Guru**** 2542860 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN74LS06, SN74AUP1G06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/684962/tina-spice-sn74ls06-download-and-tried-adding-part-model-into-tina-9-library-for-schematic-circuit-analysis-generic-part-in-ti-library-reference-has-isb-file

器件型号:SN74LS06
主题中讨论的其他器件:TINA-TISN74AUP1G06

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

所分析的设计使用 SNJ54LS06FK 器件、在 TI TINA 模型列表中搜索此数字、找到的最接近器件为 SN74ls06。

我下载了 SN74LS06模型、扩展名为.isb、将其更改为 .cir、打开 TINA-9 Selected File - Import - PSpice Netlist (*。cir)... 并选择 了下载的文件 SN74LS06_IBIS 模型_SDLM014A

包含 sn74ls06.IBS (更改为.cir)模型和网表编辑器的文件夹拒绝了该文件。

问题包括:

SN74LS06型号是否接近 SNJ54LS06FK 器件的代表、以便在关键航空应用中使用?

TINA-9 IC 器件库中是否接受现有模型?

如果 SN74LS06模型是唯一存在的模型、如何将该模型放入 TINA-9库中以生成原理图?

感谢您提供的任何帮助。

此致、

James Williams

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    您下载的模型不是 TINA-9不支持的信号完整性模型。 SN74LS06当前没有可在 TINA 中仿真的 SPICE 模型。

    谢谢、
    JC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何类似的 TINA 模型可用作 LSo6函数的单个部分?
    我主要需要生成原理图、以将 LS06的引脚包含在 LCCC 封装中。
    如果有一个单通道或多通道等效 TINA 模型可用、我可以多次使用它并复位引脚编号。
    什么是最接近74LS06功能的 TINA 模型?
    感谢您提供的任何帮助。
    James Williams、电话号码:860-748-8532
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、再说一次、
    James 再次来到这里、我在 TI 数据表中搜索了与 SNJ54LS06FK 等效的函数、并找到了器件 SN7407FK。
    VOL 和 IOL 匹配、但 SN7407FK 具有正逻辑而不是反相逻辑。
    如果我在一个宏中将每个输入逻辑反相为六个 SN7407FK 副本、这是否会在室温下密切代表 SNJ54LS06FK?
    请告诉我您对此有何看法。
    此致、
    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我没有专门用于 SN74LS06的模型(BJT 六路集电极开路反相器)、但是我有一个用于其中一个 CMOS 对应器件(SN74AUP1G06)的行为模型。

    请注意、该模型实际上更能代表 AUP1G06 (专为3.3V 工作电压而设计)、但是它可以在更高的电压下工作、而不会出现任何问题。  如果您遇到任何问题、请在此处发帖、我很乐意帮助调整模型以满足您的需求。

    e2e.ti.com/.../SN74AUP1G06_5F00_Behavioral_5F00_Model_5F00_v180501.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys 您好!

    将宏放置在原理图中后、是否有方法更改其名称?

    尝试在原理图中放置其中的六个宏、以将 SN74ls06复制 为仅显示外部部件和连接的可视原理图。

    需要在测试计划中将此原理图复制为可视图、而不是在 TINA 中运行以进行仿真。

    如果有更简单的方法可以做到这一点、请告诉我。

    谢谢、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:
    在 Tina 中、选择要重命名的宏、然后转到"Tools"->"Edit Macro Properties...(工具->编辑宏属性...)"

    TINA 在执行此操作后很难重新绘制、因此在完成此操作后按 F5以重新绘制页面并查看新名称。