This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP15036:讨论

Guru**** 1189010 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP15036, TPA3128D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/669040/pmp15036-discussion

器件型号:PMP15036
主题中讨论的其他器件: TPA3128D2

大家好、

我们对 PMP15036参考设计感兴趣、但对一些问题感到困惑、您能帮您回答吗? 非常感谢!

PMP15036解决方案包括三个主要部分、 对不对:

           a. OPA4377AIPW;

           b. IPS61178RNWR;

           c. TPA3128D2;

2.压摆率和稳定性有何限制?

3.电源轨变化时是否存在失真(电源电压)?

谢谢。

维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的、分为三个部分。

    2、压摆率是多少? 您能详细解释一下吗?

    3.当电池电压下降时,没有失真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    谢谢您的回复。
    对于压摆率问题、当输入音频信号快速增加时、我们担心系统是否会随时间的变化而变化、或者受压摆率限制并缓慢升高。 请帮您确认吗? 谢谢!

    维基
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在 PMP15036测试报告中检查测试结果:使用200uF 输出电容器时小于1ms、使用440uF 输出电容器时小于1.5ms。 (不包括陶瓷电容器)。  因此、如果音频信号快速上升、响应时间在1-1.5ms 内取决于输出电容。