This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/CC2637:SPICE 模型

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UC1637, UC2637, UC3637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/668767/tina-spice-uc2637-spice-model

器件型号:UC2637
主题中讨论的其他器件:Tina-TIUC1637UC3637

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的所有人:

我的一位 AA 客户正在为 UC2637寻找 SPICE 模型。 对于 UC1637和 UC3637 SPICE 模型、他仍然正常。

我们是否在任何存档中都有这样的模型?

此致、

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Domenico:

    抱歉、我们没有适用于此器件系列的型号。 可使用以下链接找到所有可用的 SPICE 模型。