主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好 TI 团队
我有一个问题:在 TLV3201 SPICE 模型中建模了什么功能集?
我特别关注输入差分电压(过驱)在几毫伏范围内的响应时间。
是否有人可以提供模型应仿真的功能列表?
谢谢你
此致
伊凡
Bel Power
瑞士
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
伊万
您通常可以在网表文本标题中找到模型支持的特性和规格列表。
要 查看此信息、请双击符号、然后单击弹出窗口中的 Enter Macro 按钮。
将显示模型网表、标题将显示在顶部。
对于此模型、标题支持的特征列表如下所示。
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致、
John
*模型特性包括输入偏移、输入偏移 TEMP-
正交效应、输入失调电压与共模电压间的关系、
*输入迟滞、包括 TEMP-的输入偏置电流
*正交效应、输入失调电流、包括 TEMP-
*正交效应、输入电容、输入共模
*电压范围、TPD 与电源电压、TPD 与
*过驱、TPD 与温度、TPD 与公共
模式电压、TPD 与负载电容、CMRR、PSRR、
输出摆幅与输出电流、输出电流间的关系
*限制、输出上升和下降时间、静态电流、
*静态电流与电源电压、静态
*电流与温度以及静态电流
与开关频率之间的关系。
*
*模型温度范围为-40至+125摄氏度
*
*请注意、模型在该范围内起作用、但不起作用
*所有参数都跟踪真实器件的参数。
*
*此模型具有保持输入偏置的具体措施
*电流精度与共模电压的关系
*取决于 GMIN 是1E-12的 SPICE 默认值。
*
*动态 IQ 发生器的时间常数为
200 nS、以便检查 IQ 波形
*允许区分导致的尖峰
*由外部 CLOAD 与由内部引起的那些
*电容。 C126和 C128设置正和
*负时间常数、应相等。 如果
*您将更改要执行的时间常数
*在 FSWITCH = 10MHz、RL = BIG 时重新校准、
* CL = 10P、对于800UA 的平均 IQ、通过更改
* G59和 G65的值(如果需要)。