This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM134:SPICE 模型

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: LM234, LM334, LM134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/668376/webench-tools-lm134-spice-model

器件型号:LM134
主题中讨论的其他器件:LM234、LM334

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我将为 RTD 电路使用 LM134恒定电流源。  我想对电路进行一些仿真。  在哪里可以获得 LM134/LM234/LM334器件的 SPICE 模型?  谢谢大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    我们没有该器件的模型。 已经有许多参考模型可用。 请查看签名文件中的以下链接。 您可以使用搜索框缩小搜索范围。

    或者、此处是一个仅用于并联基准的更自定义链接: 单击此处

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我没有找到我需要的东西、但链接是很好的资源。