This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:我没有器件型号

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/668379/tina-spice-i-have-no-part-number

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

TIMA 示例软件使用 SPICE 中列为 BD201的晶体管

该器件已停产、有些器件在印度制造、不是适合用于我正在处理的应用的供应商。

我找到了一些类似的器件、但 TINA 11免费仿真器在库中没有。  此外、我想知道 TI 的替代器件或类似器件可以使用什么器件。  TI 提供的仿真器中的器件大多是过时的、甚至不是由 TI 制造的、这似乎不合逻辑。

我打算购买完整版、但似乎也不能保证交叉点也在那里。  我找到了一个由 SEMI 构建的器件、它是 KSC2334Y、 似乎 TI 也没有交叉。

问题。  如何手动输入所有 SPICE 参数以及如何获取这些参数。  或者、TI 能否找到上述器件的近距离替代产品。

我还建议在 TINA 11库中填充 TI 制造的当前器件、并移除旧的过时器件。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ernesto、

    感谢您的建议。 目前、TINA-TI 中没有检查器件是否过时的机制、因为它不直接链接到任何分销商或制造商网站。 我们肯定会考虑您的建议、即在未来移除过时的器件。

    我们提供 TINA-TI 作为模拟 TI 器件的主要工具、但为了实现此目的、还需要其他非 TI 器件、因此提供了一个库作为参考。 如果您在库中找不到合适的器件、则始终可以使用导入向导将另一个模型导入 TINA-TI。 您可以在下面列出的简短视频培训系列中找到有关此过程的更多详细信息。 如果您自己构建 BJT SPICE 模型、则也应能够使用相同的步骤将其导入到 TINA-TI 中。