This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01485:电源

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01485

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/668036/tida-01485-power-supply

器件型号:TIDA-01485

您好!

我有一个简短的问题。

我不确定 DC_FB 的用途是什么?

根据我的理解、它连接到电源部分和 MCU 模拟输入。 此外、BOM 中的电容器的额定电压仅为50V、但最大输入为60V?

提前感谢您

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、斜杠、

    DC_FB 是对应于直流总线电压的信号。 DC_FB 信号馈送到 MCU 以测量直流总线电压。

    TIDA-01485专为10节锂离子电池电压而设计、其中最大直流总线电压约为42V、因此电容器的额定电压为50V。 电路板的最大输入电压为42V。 电路板在60V 电压下无法工作。

    此致、

    制造商