This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/INA181:INA181

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/668185/tina-spice-ina181-ina181

器件型号:INA181
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的团队:

我无法在 pspice 中仿真模型。 我使用的是 OrCAD 10.5。

显示的误差为


**创建电路文件"1.cir"
**警告:此自动生成的文件可能会被后续仿真覆盖

*库:
*配置文件库:
*本地库:
*来自 C:\OrCA\OrCAD_10.5\tools\PSpice\PSpice.ini 文件的[PSPICE 网表]部分:
.lib "E:\HCU\SHUNT 电流传感器\pSPICE \垃圾箱\ina181lib.lib"
.lib "C:\OrCAD\OrCAD_10.5\tools\pspice\library\nom.lib"

*分析指令:
Tran 0 1ms 0 SKIPBP
.options ITL2=200
.options ITL4=100
.probe V (alias (*)) i (alias (*)) W (alias (*)) D (alias (*))) noise (alias (*))
.INC "..\SCHEMATIC1.net

****包括 SCHEMATIC1.net ****
*源代码模型
X_U3        N00121 0 N00272 0 N00246 INA181A1
V_V1        N00121 0  
+PULSE 0 5 0 0 1米2m
V_V2        N00272 0 5V 直流
R_R1        0 N00246 1k  

****恢复1.cir ****
.end


**** SUBCIRCUIT X_U3的扩展****
X_U3.E_E2 X_U3.N609752 0 0 0 -1
X_U3.X_U40 N00272 0 X_U3.INPUT_VCLAMP X_U3.INPUT_ZOUT X_U3.VIMON
+ X_U3.EN X_U3.GNDF VOUTVSIOUT_NROS_SHDN
X_U3.E_E11 X_U3.INP_BUF_OUT X_U3.GNDF N00121 X_U3.GNDF 1.
X_U3.X_U12 X_U3.INPUT_TF X_U3.INPUT_VCLAMP N00272 0 X_U3.EN X_U3.GNDF
Tf
X_U3.X_U39 X_U3.OUT_CNTRL X_U3.VICM N00272 0 X_U3.GNDF 控制
X_U3.C_C3 X_U3.N337909 0 1 TC 0
------------------------ $
错误--未知参数
X_U3.E_E12 X_U3.INT_BUF_OUT X_U3.GNDF X_U3.N409527 X_U3.GNDF 1.
X_U3.X_U38 N00272 0 X_U3.INP_PSRR_IN X_U3.INP_PSRR_OUT X_U3.GNDF PSRR
X_U3.R_R23 X_U3.OUT_CNTRL X_U3.N698091 1m TC 0
X_U3.X_U31 X_U3.INPUT_VIMON N00246 X_U3.VIMON X_U3.GNDF AMETER
X_U3.R_R19 X_U3.INPUT_OUTP 0 500k TC 0
X_U3.X_U18 N00121 X_U3.GNDF N00272 0 X_U3.VICM X_U3.GNDF IIBP
X_U3.D_D1 X_U3.IN_COMP X_U3.N698091 X_U3.Dideal
X_U3.R_R22 X_U3.OUT_CNTRL X_U3.IN_COMP 1000 TC 0
X_U3.R_R11 X_U3.INPUT_ZOUT X_U3.INPUT_VIMON 10 TC 0
X_U3.X_U5 X_U3.VICM N00121 0 X_U3.GNDF VICM
X_U3.X_U37 X_U3.INPUTP_GBW X_U3.INPUT_OUTP 版本
X_U3.E_E13 X_U3.INP_BUF_OUT X_U3.INP_CMRR X_U3.VICM X_U3.GNDF 0
X_U3.R_R16 X_U3.GNDF N00121 1e9 TC 0
X_U3.V_V9 X_U3.COMP_REF X_U3.GNDF 0.7Vdc
X_U3.E_E14 X_U3.IN_BUF_OUT X_U3.INT_CMRR X_U3.VICM X_U3.GNDF 0
X_U3.V_V8 0 X_U3.N409527 -12.5uVDC
X_U3.C_C2 X_U3.N337676 0 1 TC 0
------------------------ $
错误--未知参数
X_U3.X_U17 0 X_U3.GNDF N00272 0 X_U3.VICM X_U3.GNDF UBN
X_U3.R_R4 X_U3.INT_CMRR X_U3.INPUTn_GBW 25k TC 0
X_U3.X_U36 X_U3.VICM X_U3.INP_CMRR X_U3.INP_PSRR_IN X_U3.GNDF CMRR
X_U3.R_R18 N00246 X_U3.INPUTN_GBW 500k TC 0
X_U3.X_U43 N00272 0 X_U3.VICM X_U3.EN X_U3.VIMON X_U3.GNDF IQ_VICM
X_U3.R_R21 X_U3.N609752 X_U3.N337909 1 TC 0
X_U3.R_R3 X_U3.INP_PSRR_OUT X_U3.INP_OUTP 25k TC 0
X_U3.C_C1 X_U3.N337909 X_U3.N337676 1 TC 0
------------------------------------------ $
错误--未知参数
X_U3.X_U42 X_U3.EN X_U3.IN_COMP X_U3.COMP_REF X_U3.GNDF 比较器
X_U3.E_E3 X_U3.GNDF 0 X_U3.N337676 X_U3.N337909 0.5.
X_U3.R_R17 0 X_U3.GNDF 1e9 TC 0
X_U3.R_R20 X_U3.N609492 X_U3.N337676 1 TC 0
X_U3.C_C4 X_U3.GNDF X_U3.IN_COMP 3n TC 0
---------------------------------------- $

请帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Junia、您好!

    该错误看起来是由'TC 0 0'与 C_C2、C_C3等电容器内联造成的。 您可以尝试从库文件中删除'TC 0 0'。
    此外、我们强烈建议您使用 PSpice 16.2版本、在该版本中对模型进行了测试、以获得更好的结果。