This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS55340:包含一些瞬态模型的项目

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS55340, TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/668069/tina-spice-tps55340-project-of-including-some-transient-model

器件型号:TPS55340
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS61088

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我们收到了客户关于 PSPICE 模型的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们创建了包含 TPS61088瞬态模型和 TPS55340瞬态模型的仿真项目。 是否有人担心将两个瞬态模型导入到一个项目中?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    将两个瞬态模型导入到一个工程中时、可能存在以下可能性:

    如果子电路定义不相同、则仿真器将使用可能导致结果出现问题的任何定义。 但是、对于相同的子电路定义、不会有任何问题。

    2.另一种可能是收敛失败。

    如果需要更多信息、请告知我们。

    谢谢、此致、
    阿扬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的快速回复。 让我确认一件事。 如果我们使用 TINA-TI、是否有可能出现同样的问题?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    TINA-TI 中也可能存在相同的可能性。

    此致、
    阿扬