This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM48556:将 LM84556的 SPICE 模型导入 TINA 时出错

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/668087/tina-spice-lm48556-error-when-importing-spice-model-of-lm84556-into-tina

器件型号:LM48556
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

降级器、

当我将 LM84556的 SPICE 模型导入 TINA 时、遇到错误。  

它会弹出警告“线路#35处缺少号码”。

我从我们的网站下载此 SPICE 模型。

www.ti.com/.../toolssoftware

这是否意味着 TINA 不支持 LM84556的 SPICE 模型? 我能否使用此 SPICE 模型获取 TINA 仿真模型?

提前感谢您的帮助。

此致、

Ricardo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、

    我将向您发送一封电子邮件来解决此问题。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ricardo、

    主要观察结果是网络上的 SPICE 模型文件已加密、我们无法将其导入到 TINA 中。
    您将需要未加密模型才能导入到 TINA-TI 中。 我将关闭此主题并向您内部发送邮件。

    您观察到的 TINA 中的错误也是因为行(是注释)不是以'*'开头。
    这在 PSPICE 中有效、可能在 TINA 中不起作用。