This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9759:PMP9759

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/684650/pmp9759-pmp9759

器件型号:PMP9759
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529

我想知道使用这款基于微控制器的 TEC 温度控制器可以获得什么温度精度? 此外、您能否告诉我您在该 低功耗 TEC 驱动器参考设计中使用了哪种微控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过该实验、我们能够以0.2°C 的精度控制温度(稳态) 我们使用的微控制器是 MSP430F5529。
    基本上、精度取决于温度测量的精度和控制环路的实现。 这两个因素都不是本设计的主要重点。 我们刚刚完成了演示、以便在这样简单的电源配置中控制温度。 控制环路的实现不需要大量资源、因此对微控制器的要求并不是很具有挑战性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你