This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/PMP15027:查找未加密模型。

Guru**** 2768775 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/683819/tina-spice-pmp15027-looking-for-unencrypted-model

器件型号:PMP15027
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS92691

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

: 我使用 Synopsys 的 Saber 工具。 我想在 Saber 中模拟这个模型。
请为 TPS92961-Q1.e2e.ti.com/.../TPS92691_2D00_Q1_5F00_TRANS.lib 提供未加密模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hemalatha、

    我们无法在 Web 上公开为此器件提供未加密模型。 我能不能知道为什么你需要在 Saber 中模拟这个吗? 您是否能够在 TINA-TI 中对此进行仿真(TI 提供的免费仿真器)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    我是 Saber 工具的应用工程师。 我想用 LED 驱动器在 Saber 中做一个设计示例。

     

    但我看到您的所有 LED 驱动器 pspice 模型都是加密的。 但是、如果需要、我可以翻译模型、然后在发布之前再次从我的工具加密模型。

     

    谢谢、此致、

    赫马拉塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hemalatha、

    我们无法在此论坛上提供未加密模型、但我会请求您与 Synopsys 的 Mike Lux、Jim Patton 或 David Norris 联系、以便我们可以离线继续此讨论。 我们过去曾与他合作处理过很少的此类请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    感谢您的回复。 与我的经理 Jim Patton 交谈。 如果我需要进一步的帮助、我们将会回来。