This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00110:电路板精度

Guru**** 2942830 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00110, ADS1248, ADS1148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/683799/tida-00110-accuracy-of-the-board

器件型号:TIDA-00110
主题中讨论的其他器件: ADS1248ADS1148

大家好、

我正在尝试实现(4 个或更多) RTD 温度测量电路、我希望该电路的精度至少接近±0.6°C。

我有一个与 基于  ADS1248的 TIDA-00110参考设计相关的两个半问题:  

  1. 为什么两 个电流源  放置在 RTD 的不同点、即一个放置在电源线上(到 RTD)的正极侧、一个放置在感应线上的负极侧、 考虑到我们使用的是4线 RTD、难道不应该将它们放在同一位置以获得更高的精度?
  2. 本文档中提到的精度为±2°C、而本文档后面部分显示的精度图显示、如果精度为±2°C、精度最大值为±0.6°C 是否有改进的方法?

感谢您的帮助、

Reagards、

Yash RK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您关注 TIDA-00110。
    此设计可测量2线、3线或4线 RTD 输入、并为电网应用指定精度要求、通常为±2°C
    该设计当前针对3线 RTD 进行了配置、因此采用了设计中所示的 DAC 电流配置。 DAC 电流是可配置的、具体取决于 RTD 类型。
    指定的要求使得我们可以使用 ADS1148 (16位)或 ADS1248进行测量。
    如果使用 ADS1248 (24位)、则应能够实现所需的温度精度和测量精度、具体取决于要测量的温度分辨率。 表8至表11提供了 ADC 测量精度。
    此设计可测量4个通道、通过实施线性化、您必须能够使用此 TI 设计在±0.6°C 范围内测量温度。
    有关 RTD 的更多 TI 设计、请参阅 TI.com。