请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00110 主题中讨论的其他器件: ADS1248、 ADS1148
大家好、
我正在尝试实现(4 个或更多) RTD 温度测量电路、我希望该电路的精度至少接近±0.6°C。
我有一个与 基于 ADS1248的 TIDA-00110参考设计相关的两个半问题:
- 为什么两 个电流源 放置在 RTD 的不同点、即一个放置在电源线上(到 RTD)的正极侧、一个放置在感应线上的负极侧、 考虑到我们使用的是4线 RTD、难道不应该将它们放在同一位置以获得更高的精度?
- 本文档中提到的精度为±2°C、而本文档后面部分显示的精度图显示、如果精度为±2°C、精度最大值为±0.6°C 是否有改进的方法?
感谢您的帮助、
Reagards、
Yash RK