This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01605:UCC21520QDWRQ1禁用引脚

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01605, UCC21521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/683718/tida-01605-ucc21520qdwrq1-disable-pin

器件型号:TIDA-01605
主题中讨论的其他器件: UCC21521

在 TIDA-01605 SCH 中 、UCC21520QDWRQ1引脚5标记为"EN"、但在 UCC21520QDWRQ1数据表中、引脚5标记为"禁用"。 此外、该引脚在上电后默认为高电平、这实际上会禁用输出信号、我必须将引脚5短接至接地以启用输出。 它应该像这样工作、还是在符号创建过程中出现拼写错误?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinju、

    很抱歉造成混淆。 这是在 Altium 中创建符号时的拼写错误。 数据表正确。 我们针对"EN"和"DIS"两种情况调整电路设计。 我们的一些驱动程序、例如 UCC21521、将此引脚配置为"EN"。 请按如下所示填充分流电阻器 R31并移除 R30、Q4和 R32以反转逻辑。