This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00449:如果方向相反、请参阅 Q17和 Q18

Guru**** 2541590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/683772/tida-00449-about-the-q17-and-q18-if-the-direction-reverse

器件型号:TIDA-00449

Q17和 Q18是改变方向? 我认为 PIN2和 PIN3应该改变方向吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确、Q17和 Q18方向错误、应反转才能正常工作。