This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:TI-TINA 误差:瞬态仿真期间的浮点溢出。

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, INA139, INA169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/683221/tina-spice-ti-tina-error-floating-point-overflow-during-transient-simulation

主题中讨论的其他器件:TINA-TIINA139INA169

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

TI、

我的 TI-TINA 仿真电路有问题。 我已将 WEBENCH 导出修改为 TI-TINA、并使用其他 TI-TINA 模型使用自己的控制/反馈解决方案进行了修改。

我似乎无法使该电路正确仿真、并尝试了许多分析参数集。 使用最新版本的 TI-TINA (9.3.150.328) 和"瞬态收敛解决方案"配置文件时、我收到错误"浮点溢出"。

非常感谢提供援助。

谢谢

e2e.ti.com/.../sim.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们正在研究您的问题。 可能需要一点时间才能完成、因为它是一个比我们发布的电路更大的电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 请告诉我、我是否可以帮助您进一步调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    我们已经对您提供的原理图进行了仿真、并观察到测试台中使用的 INA139模型会产生一些问题。

    但是、错误不是通过将 INA139替换 为 INA169 TINA-TI 模型(可在网站上找到)来产生的。

    请查找随附的原理图以供您参考、如果您有更多 concerns.e2e.ti.com/.../8446.sim.TSC、敬请告知我们


    谢谢、

    Vivek Agarwal