This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH 的 LM3429原理图不适用于 Eagle

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/684105/lm3429-schematics-from-webench-doesn-t-work-on-eagle

您好!

我已经使用 LM3429进行了一些仿真 、它在 WEBENCH 中运行良好。 问题出在导出的文件。 我已导出两个 PCB 布局和原理图。 使用 Autodesk Eagle 软件、PCB 布局可以正常工作、但我无法正确打开原理图。 尝试打开后、出现错误:  

错误:

第1行、第35071列:在标签中重新定义名称"VDC"

e2e.ti.com/.../LM3429-Schematics.zip

如何解决此问题? 我将尝试附加压缩的原理图。 我执行了自述文件中所述的所有操作。

提前感谢

Justinas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Justinas、您好!

    我们正在研究这个问题。 我们将很快就此再次与您联系。

    谢谢、此致、
    阿图尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justinas、您好!

       CByp 是 WEBENCH BOM 中的定制器件、这会导致导出问题。 请按照以下步骤解决此问题。

    步骤1:选择替代零件。

    步骤2: 输入下限、上限和目标电容值,然后单击搜索。  

    步骤3:从部件列表中选择所需的组件。

    对 WEBENCH BOM 中的所有定制器件重复上述步骤。

    如果上述步骤无法解决问题、请分享设计。

    此致、

    Janardhan S