This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:相关 C2000软件代码

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/683888/tida-01606-related-c2000-software-codes

器件型号:TIDA-01606
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D

尊敬的香槟:

我向我们的客户提出这一问题。

在该文档中、似乎使用了 C2000 F28379D。

我们是否在 F2837x 上发布相关的软件代码?

客户可以从何处获得它?

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    正确、我们在此设计中使用的是 TMS320F28379D 处理器。 源代码尚未准备好发布、因为我们正在努力使其与我们的驱动程序库代码库的其余部分兼容。 我们将 在 TIDesign 准备就绪时发布更新、因此请在将来再次查看该版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BART、

    我明白了。

    请在发布此帖子时向我们提供最新信息。

    谢谢你。

    韦恩