This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9548A:Skylakei3-6100的参考设计

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/684061/pmp9548a-the-refference-design-for-skylakei3-6100

器件型号:PMP9548A
主题中讨论的其他器件: TPS650830

你(们)好

我的客户使用 skylakei3-6100。
我找到  了 PMP9548A。
除 PMP9548A 外、是否有适用于 Skylakei3-6100的参考设计?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生:
    我查看了英特尔的文档、发现 i3-6100处理器的"代码名称"被称为"产品前身为 Skylake "。 PMP9548A 是 TI 发布的"Skylake 大容量电源参考设计";我们还有其他参考设计、如"TPS650830_SKL_KBL-H-Line_PMIC 参考设计"、但还没有受到惩罚。 如果您需要"SKL_KBL-H-Line_PMIC 参考设计"的 NDA 版本、请发送电子邮件至 pyi@ti.com。
    此外、我将了解 i3-6100处理器的确切 PMIC 需求、并在稍后通过上述电子邮件回答您。
    谢谢!
    Phil Yi