This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM26420-Q1:SPICE/LM26420-Q1均值模型

Guru**** 2545090 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM26420-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/681670/tina-spice-lm26420-q1-spice-lm26420-q1-average-model

器件型号:LM26420-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

为什么 TI 官方网站不提供 LM26420-Q1均值模型?

我  曾尝试使用 WEBENCH 获得环路响应曲线、但 我无法在原理图中添加新的无源器件、使其符合我的实际应用、因此我不需要转换结果。

WEBENCH 非常慢、为什么不提供本地安装版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhang、

    我们尝试为我们的许多器件提供评估工具。 在这种情况下、WEBENCH 应该是您的主要工具。 我从您的帖子中看到您在更改 BOM 组件时遇到问题。 我已验证、这不是问题。 您应该能够为2个通道选择替代组件。 您在 WEBENCH 中遇到的确切问题是什么? 您能否提供更多详细信息、以便我们为您提供帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhang、

    我们没有听到您的反馈。 我希望你的问题得到解决。 如果没有、请随时发布上一帖子中要求的其他详细信息、以便我们可以对此进行研究。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nikhil Gupta,

     我不清楚如何在 webench 中更改原理图。 下面是我的 L26420X 瞬态仿真原理图、因为 TI 网站不提供平均调制、所以我无法在 pspice 中重新调整环路。

    云您在 webench 中编辑原理图并与我分享?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    您可以参阅以下有关如何在 WEBENCH 中更改 BOM 组件的帮助文档。