This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS43330A-Q1:将 Pscipe 瞬态模型转换为 TI-TINA 兼容模型

Guru**** 2550740 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS43330A-Q1, TPS43330-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/682073/tina-spice-tps43330a-q1-conversion-of-pscipe-transient-model-to-ti-tina-compatible-model

器件型号:TPS43330A-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS43330-Q1

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好、管理员:

您能否将 TPS43330A-Q1的 Pscipe 瞬态模型转换为 TI-TINA 兼容模型?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred、

    您目前能否尝试使用 TPS43330-Q1 TINA-TI 模型进行仿真?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil Gupta、

    感谢您解决我的请求!