This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11062:从160V B+而非380V B+运行15V 偏置电路

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP11062, UCC28722

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/681084/pmp11062-running-15v-bias-circuit-from-160v-b-instead-of-380v-b

器件型号:PMP11062
主题中讨论的其他器件: UCC28722

您好!

参考设计 PMP11062。

我想使用160V B+运行15V 偏置电路、而在现有电路中使用380V B+。

在现有的15V 偏置电路中、我需要更改哪些值才能从160V 电压运行?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、PMP11062的偏置电源设计可以接受160V 输入、而无需更改任何内容。 因为我们需要在 PFC 实际工作之前建立偏置电源电压。 因此、偏置电源可以采用具有通用交流输入的整流和滤波电压。

    此致、

    Sheng-Yang Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Sheng-Yang、

    我无法始终如一地获得15伏电源。 当 UVLO 达到21V 时、我会得到3个脉冲、但控制器不会启动。

    如何检查故障以查看哪个故障导致了我的故障..

    是否可以为 VDD 电容器使用陶瓷电容器?

    我使用了参考电路中的值、但想知道原理图或器件值是否有任何错误。

    如果有任何帮助,将不胜感激。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您已获得 UCC28722数据表中"故障保护"部分列出的保护之一。

    如果您使用的电路值与我在 PMP11062中使用的电路值相匹配、  那么我可以认为故障触发的可能性是:

    置于电源环路内部的 IC。 解决方案:最大限度地减小降压转换器电源环路并将 IC 移到电源环路之外。

    2.像 UCC28722这样的 PSR IC 对磁通量很敏感。 因此、您可能需要改用"屏蔽式"电感器。

    我希望这有助于解决您的问题。

    此致、

    Sheng-Yang Yu