This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:Tina TI

Guru**** 2544660 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/680724/tina-spice-tina-ti

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

每次尝试运行交流频率扫描或瞬态分析时、我都不会选择组件和/或参数。 我能够使用仿真数据填充交流和直流表。 我已经检查了仿真上的每个组件、每个组件都已正确连接、并且每个组件都有我认为正确的参数。 根据需要、有一个交流输入和一个输出连接到电路。 我有损。 我觉得这是一件简单的事情、我只是不知道它可能是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我不知道任何符合您描述的通用问题。 您是否可以与我们共享有问题的 TSC 文件?

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我们没有收到您关于这个问题的反馈。 我们希望问题得到解决。 如果没有、请随时将您的 TSC 文件发布到此论坛、以便我们查看。

    如果您不熟悉 TINA-TI、下面的简短视频培训系列将有所帮助。