This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00779:磁性组件详细信息

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/678407/tida-00779-magnetic-component-details

器件型号:TIDA-00779

您好!

设计中使用的磁性元件来自 青岛云路能源技术有限公司

我们希望从板上使用的所有三种磁性元件中获得少量样品。 请提供供应商的详细联系信息、因为这些信息在网上搜索中不可用

谢谢、

此致

Latif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Latif:

    这是中国当地品牌,联系人为李伟王(+86-188199887)或王世伟(+86-18866629058)。

    顺便说一下、您确定可以说中文进行沟通吗?  

    BR

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jason、

    是否有邮件与他们交互。 是的、这会很困难、但我看到许多中国供应商都有团队与其他国家/地区的人员互动(这些团队的英语很好)。

    此外、如果您还可以共享这些组件的数据表、我将不胜感激。

    为了加快开发速度、如果该供应商愿意向其他国家/地区运送样片(免费/付费)和可销售数量、我们希望直接与他们联系。

    谢谢、

    此致、

    Latif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Latif:

    请留下您的电子邮件、以便我可以将数据表发送给您。 (但此版本为中文、请联系供应商以获取英文版本。)

    对于样片、请联系我提供的人员、我不确定该样片是否免费或付费。

    BR

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jason、

    请将详细信息发送至 latifameer@cuepen.com  

    谢谢、

    此致、

    Latif