This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01591:是否可以借用 EVM?

Guru**** 2542820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/682863/tida-01591-would-it-be-possible-to-borrow-the-evm

器件型号:TIDA-01591

您好、支持团队、

我的客户对此参考设计非常感兴趣。
是否可以为客户借用 EVM?

此致、
Kaizawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaizawa-San、

    是的。

    我会向您发送一封电子邮件、以了解更多详细信息。

    是否要为此主题点击"解决"?

    谢谢。
    此致、
    Kenneth