This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00699:SMBJ26A 的负载突降问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00699

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/678143/tida-00699-load-dump-issue-with-smbj26a

器件型号:TIDA-00699

我们遇到了处理负载转储的问题、并想知道其他人是否也看到过同样的情况。

如 TIDA-00699图9所示、D2和 D3相关的问题。  显然、这些 TVSS 应承受36V 负载突降脉冲、如图43所示。

遗憾的是、每次我们测试 D2时、SMBJ26A 都会发出很大的噼啪声、并且保险丝短路。 问题是为什么。

经过大量检查和重新检查设置并变为空后、我开始查看 SMBJ26A 本身。

ON Semiconductor 提供此器件。 数据表( www.onsemi.com/.../SMBJ9V0CA-D.pdf ) 没有直接解决方形200ms 36V 脉冲问题。 当我将图1外推至200ms 时、我得到大约50-70瓦的峰值功率。 但这不是用于方波脉冲、而是数据表中的图3所示的脉冲。 因此、在200ms 内、50-70瓦的功率似乎非常乐观。

由于缺少 PSpice、我尝试使用 Littlefuse PSpice 模型和 LTSpice 模型、将这些二极管置于与0.5欧姆电阻器串联的方形200ms 36V 脉冲下。 LTSpice 报告 说、D2导通良好、31.5伏时为2.5安培、约为80瓦。  这将解释故障模数、LTSpice 不是真正的 PSpice。

所以:

  • 还有人对这些 TVSS 和负载突降有问题(或成功)吗?
  • 是否有人 使用 PSpice 仿真方形200ms 36V?
  • 建议?

、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Hedley

    我很遗憾听到这个消息,但很高兴你提请我们注意这一点。 如设计指南测试数据所示、我们能够成功地承受负载突降脉冲。 不过,这是几年前完成的。

    我 将该图外推至 200ms 方波脉冲下的约60W 峰值功率。

    由于这不是我们的器件、我需要做更多的挖掘。 我很快会向您提供更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hedley、

    您能否提供所使用的确切脉冲波形以及您的测试设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。

    我对您和 TI 深表歉意。 简单、简短、我搞砸了。 负载突降发生器实际上产生的电压远远超过36伏。  

    我现在要在一个岩石下爬行。

    Hedley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hedley、

    不用担心, 我们都 去了:)

    感谢您的澄清!