This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:完全无法加载 WEBENCH:"请稍候,WEBENCH®︎应用程序正在加载。"

Guru**** 2955700 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/682808/webench-tools-unable-to-load-webench-at-all-please-wait-while-webench-application-is-loading

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

完全无法加载  WEBENCH。  它显示的所有内容都是“请稍候,正在加载 WEBENCHRegistered应用程序。” Ubuntu 16.04

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里有同样的问题。  带 Firefox 的 Windows 10以及带 Safari 的 Mac。  一周前工作得很好、从那以后、nada。  昨天应该安装了一个新的 Webench;它没有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary 和 Wilson、

    请清除浏览器缓存并重试。 如果您仍然遇到此问题、请发送屏幕截图。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决了。 在我的案例中、解决方案是将 Firefox Adobe Flash 插件权限从"使用默认值"更改为"允许"。

    Firefox:工具>页面信息>权限:激活插件->从"使用默认值"更改为"允许"。