This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01547:网状数据收集器和节点软件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/681650/tida-01547-mesh-data-collector-and-node-software

器件型号:TIDA-01547

大家好  、我看过视频"6LoWPAN 射频网状网络参考设计"、感谢您提供这些信息。

我正在查找在 Mesh 节点和 Mesh 数据收集器上运行的更多信息和软件源。

您能不能给我提供有关相同内容的更多信息。

谢谢
 Rajiv Kaushal
 电话:+91-9008065819

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajiv、

    您有兴趣了解更多信息的具体内容是什么? 如果您想了解有关 TIDA-01547的更多信息、请参阅相关设计页面。

    如果您想了解我们提供的基于 IEEE 802.15.4的不同网状解决方案的更多信息、下面是一个简短的摘要:

    • TI 15.4-Stack:2.4GHz 和低于1GHz 星形网络、TI 制造的堆栈
    • TI-OpenThread:具有原生 IPv6连接和开源堆栈的2.4GHz 网状网络
    • ZigBee/Z-stack:2.4GHz 网状网络、TI 制造的堆栈
    • Contiki/Contiki-NG:具有原生 IPv6连接和开源堆栈的2.4GHz 和低于1GHz 网状网络

    如果您想了解有关堆栈的更多信息、我建议您在每个堆栈上执行 Google 搜索。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Edvard、您好!
    感谢您的快速回复... 我正在寻找 CC1310 7x7上低于1GHz 的6LoWPAN 网状网络支持

    获取用于演示"6LoWPAN 射频网状网络参考设计"视频的软件堆栈所需的首个支持(www.ti.com/.../support)

    获取具有 IPC (080050BM14E0016)解决方案的 CC1310 7x7 2层设计文件所需的第二种支持,
    另一个问题->如果我们使用 PCB 天线、IPC 将基于远距离或分立式组件提供?

    软件端演示、在软件堆栈下方指明、我应该从何处获取源代码。

    CC1310节点具有以下用于演示的软件堆栈
    低于1GHz 频率希望基于 TI-15.4堆栈
    最重要的是包含网格堆栈
    o简单应用层
    oUDP
    oIPv6/ICMPv6
    oRPL 路由协议


    数据收集器包括
    TI 15.4协议栈软件
    MSP432与6LoWPAN 网状堆栈一起运行


    感谢您的长期帮助...

    谢谢
    Rajiv Kaushal
    电话:+91-9008065819
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想明确一点、TIDA-01547是演示软件、而不是 TI 产品。 随设计提供的软件按原样提供、因此我们不会为设计提供任何支持。

    我可能想让您看一看 Contiki-NG、它可以为 CC1310提供完全蚀刻的低于1GHz 6LoWPAN 网状网络解决方案。 借助 Contiki-NG、我们还能为您提供支持。

    我不确定我是否理解您关于源代码的请求。 您能详细说明吗?

    我可以让我的一些同事就您的硬件问题进行回放。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关如何使用 IPC 进行布局的参考、请参阅 www.ti.com/.../swra524a.pdf。 您还应该能够在2层上执行此操作、请参阅我们的2层参考设计(在应用手册中链接到)并插入 IPC。

    应用手册显示了 IPC 的传导测量结果。 与分立式设计(与数据表编号相比)相比、IPC 的链路预算略低、因此范围将略低。 这: e2e.ti.com/.../375556 可用于估算范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Edvard、我们将查看 Contiki-NG

       您好,在 swra524a.pdf 上找不到2层设计参考,要获得更好的 PCB 天线类型使用范围,还需要一个帮助,请向我指出设计文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我以为我在参考文献中看到了一个指向2层的链接、但事实并非如此。 请访问 www.ti.com/.../technicaldocuments 并向下滚动到参考设计的设计文件。

    对于868MHz/915MHz、 此 www.ti.com/.../swra227e.pdf 可提供最佳性能。 另见 www.ti.com/.../CC-ANTENNA-DK2
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 ter 的帮助。