请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1218 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我想使用上的缓冲器模拟 ADS1218的前端。 是可用于相同的 SPICE 模型。 如果是、请发送链接。 如果没有、如何对其进行建模
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.