This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10871:电流感应电阻器的最大功率

Guru**** 2543080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/682656/pmp10871-maximum-power-of-current-sense-resistor

器件型号:PMP10871

您好!

我想知道 PMP10871的电流感应电阻器(R8)的最大功耗。 PMP10871 REV B 物料清单"的描述为"电阻、0.1、5%、0.5W、1206"、但器 件型号 ERJ-8BWJR100V 为1W (电阻、0.1 Ω 5% 1W 1206)。 我正在使用此参考设计、我对选择电阻器有疑问。

此致、

迭戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迭戈、

    感应电阻器中最坏情况下的 RMS 电流约为1.6A。

    根据、0.1欧姆电阻器中的功耗为~0.26W。

    因此、1206尺寸的电阻器可以满足该功率级别。  制造商对功率耗散的额定值通常没有意义。

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Robert!!

    非常感谢!

    此致、

    迭戈