This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 数据记录器存储器选项

Guru**** 2542700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/679459/datalogger-memory-option

尊敬的 TI 工程师:

我想设计具有长期数据可用性的4-20mA 12通道数据记录器、TI 的产品符合我的要求。

我要选通的变量是时间戳和浮点值(12个通道)。

请推荐。 谢谢。

此致

Mansur。 h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mansur、

    是否要将数据存储在12通道模拟输入模块中? 您的目标存储器大小是多少?
    我们提供高达256KB 的 FRAM MSP430微控制器、这使得存储记录的数据非常有效。 基于闪存的 MSP430器件具有高达512K 字节的内部非卷尾存储器。 如果这还不够、您可以始终将串行闪存连接到微控制器。

    请提供有关整个系统的更多信息、以提供最佳器件建议。

    谢谢、
    Lars
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lars、

    我们需要使用外部 FRAM 器件来设计数据记录器、该器件可以存储4字节时间戳和12通道 iee754 4字节浮点值。

    可存储长达1年的数据。

    此致

    Mansur。 h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mansir、

    在这1年的持续时间内、您预计有多少个数据点、即您需要多少个字节?

    此致、
    Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lars、

    对于时间戳为4字节、12通道模拟输入为4字节(4x12=48字节)。 intval 可以设置1秒到10分钟的采样率。

    谢谢、此致

    Mansur。 h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mansur、

    所需的存储器大小为(12+1)* 4字节*~32M 秒/年* 8位/字节= 13Gb -> 16GB

    我认为最合理的方法是针对此应用使用 eMMC。 您可以通过 SPI 从 MSP430/MSP432访问此类器件。

      有关示例、请参阅应用手册《将 MSP430与 MMC/SD 闪存卡连接》。

    最好的雷加
    Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Lars
    好的、感谢您的建议。