This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:从 CREE 为 C2M1000170D 创建宏时出现问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/682223/tina-spice-trouble-creating-a-macro-for-c2m1000170d-from-cree

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我目前正在对使用 C2M1000170D MOSFET 的电路进行建模、但是、尽管尽最大努力调整 CREE 提供的模型、但我无法使 TINA-TI 创建宏(尽管能够编译宏)。

我已更正以下问题:

必要时添加{}。

-已将 LN 更改为 log。

-re 在每个 subckt 中声明了.param 语句。

不过、错误不断出现、我不知道如何进一步调试它。

感谢你的帮助、

卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucas、

    请附上模型、以便我们查看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卢卡斯

    您是否还可以附加您所遇到错误的屏幕截图? 我还希望您使用的 TINA-TI 的最新版本(9.3.150.328)针对一些常见问题提供了网表导入增强功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    在这里。

    卢卡斯

    e2e.ti.com/.../C2M1000170D-_2D00_-Packaged.lib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H Lucas、

    TINA-TI 无法识别以下条款。 这些是 B 源。 TINA-TI 使用与此不同的 SPICE 语法。

    B1 D2 D1   i={(V (D2、D1))/((0.000016381*(V (Tj))**2)+0.0035238095*(V (Tj))+0.6371428571)+1n)}

    B3 NET2 0 V=(((0.0000207653*(V (Tj))**2)-0.0235805580*(V (Tj))+8.4686261698)*可调

    根据输出的不同、源需要转换为以下任一项:

    E =电压控制电压源

    F =电流控制电流源

    G = 电压控制电流源

    H =电流控制的电压源

    此外、您用于参数定义和传递的语法不正确。 我现在已经修复了。 请仔细查看并确保您了解所做的更改。 它将在未来为您提供帮助。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../C2M1000170D_5F00_NG.lib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Nikhil!

    您的解释清楚、快速、并且恰到好处、现在宏工作得非常完美。 出于完整性考虑、我将补充说您错过了一个 B 源、但修复方法与其他2类似。 附加的是最终脚本。

    祝你一切顺利、

    卢卡斯

    e2e.ti.com/.../5126.C2M1000170D_5F00_NG.lib