This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01605:TIDUE55

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV762, TIDA-01605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/682076/tida-01605-tidue55

器件型号:TIDA-01605
主题中讨论的其他器件:LMV762

对于 TIDA-01605、它可以在+5V 和-4V 下使用 LMV762? 在比较器的数据表中、可写入最大差值 V+-V-为5.25V!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian、

    5V 以连接到 LMV762 GND 引脚的-4V 为基准。 LMV762仅从电源引脚处看到+5V 电压。

    此致、

    Xun