This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01622:TIDA-01622

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/681867/tida-01622-tida-01622

器件型号:TIDA-01622

尊敬的先生:

是否可以购买或获取此 PSU 的样片以进行评估?

此致

卡尔·特罗利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carl、您好、感谢您关注德州仪器和 TI 设计。 作为 TI 参考设计策略的一项功能、我们通常不会在 TI.com 上提供 TI 参考设计样片或订购。 但是、我们确实为客户提供光绘文件和其他设计文件、以便他们可以根据子系统需求进行开发和定制。 我已联系设计所有者、查看我们最近的设计开发/测试工作是否还有任何电路板。

    此致、

    John Fullilove
    应用工程师
    TI Designs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请注意、所有技术文档均可在线获取: http://www.ti.com/tool/TIDA-01622?keyMatch=TIDA-01622&tisearch=Search-EN-Everything。 您可以找到原理图、PCB、BOM 和任何其他文件。 请注意、我们的 TI 参考设计电路板数量非常有限、我需要检查我们现在是否有电路板发货。  

    BTW、我现在是否知道您的公司信息和您的项目状态? 谢谢你。  

    此致、

    Ryan Tan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan、

    我在一家名为 Getinge 的公司工作、我们在制造医疗呼吸机和风信机。 我们现在正在研究 USB-C、我们还在研究能够使用壁式适配器为呼吸机供电的技术。 您的参考设计的功率密度似乎使其成为可能。

    我们的计划是长期的、这意味着5年内不会开始批量生产。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carl、
    非常感谢您的信息。 很抱歉、我们现在货件中的电路板缺货。 请在线参考我们的技术文档、希望这些文档能提供一些帮助。 非常感谢。

    此致、
    Ryan Tan