This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00951:稳压器 TLV1117-33IDRJR (U12)的使用

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/681377/tida-00951-reg-use-of-tlv1117-33idrjr-u12

器件型号:TIDA-00951

你好!

  我们开发了 PCB,在测试时,我们在电路板上遇到了以下错误:

  IC U12 - TLV1117-33IDRJR 应通过5V 输入提供3.3V 输出。 但它似乎无法提供预期的输出。  当我们比较 00951和01280的原理图时、在01280设计中、输出和输入之间似乎连接了一个 schottkey 二极管。 您能否澄清一下是否应添加 schottkey 二极管以从 IC 获取3.3V 输出?

Swathika Rao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swathika、

    我相信您正在图片中谈论以下二极管:

    建议使用该二极管在发生短路故障时保护 IC。 即使没有二极管、LDO 也应工作并以5V 输入提供3.3V 输出。

    谢谢、

    此致、

    Neha