This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5085:TI#39;s DC/DC 的 EMI

Guru**** 2540830 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/681275/tina-spice-lm5085-emi-of-ti-s-dc-dc

器件型号:LM5085
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我是 TINA TI Spice 仿真器的新用户。

我通常使用 LTPSICE、但我想在 TINA 中使用 TI SPICE 模型来仿真 LM5085 DCDC PFET 降压转换器的 EMI。

我创建了完整原理图,并放置了 LM5085瞬态模型:(此对话窗口的底部)

当我想检查输出瞬态电压(VM1)时、我具有0V 直流电压、而不是具有过冲的方波。

因此、我想知道这是否可能是由输入 LM5085的 TINA SPICE 模型引起的。

您是否有通用协议来创建新的 TI 组件并关联其 TINA SPICE 文件?

非常感谢您的回答、

此致、

Olivier D.

e2e.ti.com/.../LM5085_5F00_switching_5F00_emissions.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olivier、您好!


    我发现您的原理图中的开关节点接地、这会强制 VOUT 节点为0V。

    我在这里添加了二极管(用于异步降压转换器)、现在仿真结果似乎是正确的。
    下面是 PFA 原理图。

    e2e.ti.com/.../LM5085_5F00_switching_5F00_emissions_5F00_MOD.TSC

    对于您的问题“您是否有通用协议来创建新的 TI 组件并关联其 TINA SPICE 文件?”

    是的、我们在以下链接中提供了文档和视频培训。

    如果您对此有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Saket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的回答。

    实际上、我没有在 MOSFET 晶体管下方放置二极管、因为我需要肖特基二极管、但在软件编译时出错了。

    关于模拟器信号,您放置了"分段线性"发生器,但是否可以查看输出中的信号过冲?

    此外,您是否知道 TI 是否为此芯片提出了 EMI 降低技术? (特别是在反馈环路中?)

    此致、

    Olivier D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oliver、

    关于以下方面:

    "您知道 TI 是否为此芯片提出了 EMI 降低技术吗? (特别是反馈环路中)”

    我在以下位置提出了一个相关问题、以便合适的团队可以为您解决此问题:

    e2e.ti.com/.../681864
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    非常感谢您的空房!
    我将在相关部分中进行介绍。

    Olivier D.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Olivier、您好!

    产品线已响应您的查询。 如果您有任何后续问题、请查看并回复该帖子。
    e2e.ti.com/.../2511992