This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:仅通孔?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/681369/webench-tools-through-hole-only

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

是否有办法让 WEBENCH 仅使用具有通孔封装的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您与我们联系。 目前、WEBENCH 中没有仅使用"通孔"封装的器件的选项。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道这是一个与原始标题不同的问题、但您能告诉 WEBENCH 允许电路在原始电路中具有可调输出、即可能通过手动或数字电位器实现吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    目前、我们没有电位计选项来改变输出。 但是、您可以在原理图中手动改变负载。

    此致、

    阿图尔