This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN74LV4051A-Q1:解释为什么 I#39;m 看到具有2个不同电压电平但 y 轴只有一个电压的迹线

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/681545/tina-spice-sn74lv4051a-q1-explain-why-i-m-seeing-a-trace-with-2-different-voltage-levels-but-the-y-axis-only-has-one-voltage

器件型号:SN74LV4051A-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TISN74LV4051A

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

E2E、  

我在 TINA 中构建了一个与客户仿真类似的电路、并看到了相同的波形形状、但不确定 y 轴结果。 由于电荷注入、波形符合我的预期、但无法稳定在正确的电压。 可能该模型正在尝试显示电荷注入、但由于预期的电压相同、因此模型无法正确处理。

我的电路  

e2e.ti.com/.../SN74LV4051A.TSC

客户仿真:  

谢谢、  

Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    TINA-TI 中 Y 轴的精度不够高。 如果您双击 y 轴,您可以更改精度以查看波形中2个电压电平的更多详细信息,但实际上,在这种情况下,它意味着在 sim 中大约1秒发生了什么, 但在事件发生1秒后、电压不会以可见的方式变化(保持在1.65V)。