This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00554:在 NIRscan Nano 参考设计的 BOM 中找不到 DLP 2010NIR DMD

Guru**** 2586865 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2010NIR, DLPC150, DLP2010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/679215/tida-00554-cannot-find-dlp-2010nir-dmd-in-the-bom-of-nirscan-nano-reference-design

器件型号:TIDA-00554
主题中讨论的其他器件:DLP2010NIRDLPC150DLP2010

我从以下位置下载了 NIRscan Nano 参考设计的 BOM: http://www.ti.com/lit/zip/tidrnh7a

我检查了 zip 文件中的所有4个 BOM 文件、但找不到 DLP2010NIR DMD 的器件:

2514019a_NIRscan_Nano_DMD_BOM.xlsx

2514022b_NIRscan_Nano_Detector_BOM.xlsx

2514149c_NIRscan_Nano_TIVA_BOM.xlsx

2514153e_NIRscan_Nano_DLPC150_BOM.xlsx

2514153e_NIRscan_Nano_DLPC150_BOM.xlsx 中提供了用于 DLP 2010NIR DMD 的 DLPC150ZEZ 数字控制器。 但 DMD 本身没有任何作用。

我是否需要查看其他一些 BOM 文件?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Giridhar、

    我将查看我是否可以为您找到 DLP2010 NIR 数据表。 我将在几天内再次与您进行讨论。

    此致、

    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Giridhar、

    根据 DLP2010NIR 数据表、此 DMD 的可订购器件型号为:DLP2010NIRFQ

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。