This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP6712:评估 PMP6712是否允许负电压输入?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP6712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/681090/pmp6712-does-the-eval-pmp6712-allow-negative-voltage-input

器件型号:PMP6712

大家下午好。

我正在开发一个非常接近 EVAL PMP6712示例的项目。
在我的设计规格中、我必须允许输入电压:负和正(+- 48V)。
此 EVAL PMP6712是否允许负输入电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leonardo、

    PMP6712不允许负输入电压。 允许的最小电压为38V。

    此致、
    Jaskaran